Other Parts Discussed in Thread: LP5817
器件型号: LP5817
您好:
我计划使用 LP5817 替换即将过时的 NXP 器件。 我需要了解当 VCC 仅为 3.3V 时、是否可以将输出拉至 5V 至 50K。 根据数据表、似乎可以接受、但并不是 100%明确、我可以使 Vout 大于 VCC、因此在订购电路板之前需要仔细检查。 我必须驱动到面板安装封装中的 2 个 LED、它们都是有线命令阴极、因此我使用您的驱动器基本地下拉 PFET 的栅极以从 5V 驱动 LED 阳极、并且我需要 IC 为其输入接口提供 3.3V 电压。
如果需要、我可以通过电子邮件提供一段原理图。