This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5817:施加大于 VCC 的输出电压?

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613977/lp5817-apply-output-voltage-greater-than-vcc

器件型号: LP5817

您好:

我计划使用 LP5817 替换即将过时的 NXP 器件。  我需要了解当 VCC 仅为 3.3V 时、是否可以将输出拉至 5V 至 50K。  根据数据表、似乎可以接受、但并不是 100%明确、我可以使 Vout 大于 VCC、因此在订购电路板之前需要仔细检查。  我必须驱动到面板安装封装中的 2 个 LED、它们都是有线命令阴极、因此我使用您的驱动器基本地下拉 PFET 的栅极以从 5V 驱动 LED 阳极、并且我需要 IC 为其输入接口提供 3.3V 电压。   

如果需要、我可以通过电子邮件提供一段原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是配置如下所示? 是的、这是可行的。 如果 LED 为共阴极、您还可以将阴极直接连接到 LP5817 的 OUT 引脚、因为该器件带有灌电流。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    在 2019年2月5日 上通过电子邮件回复、但它未显示在此支持窗口中、也未显示在我收到的关于此问题是否已解决的电子邮件中。  您是否在 2026年2月5日@上午 7:19 收到了我的电子邮件回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JRFISH:

    我没有收到任何电子邮件。 您可以直接在帖子中更新此处、或通过 hongjia-wu@ti.com 向我发送电子邮件

    此致、

    Emma Wu