This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:有关电流限制设置的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616315/lm61495-a-question-about-current-limit-finction

部件号: LM61495

您好:

我的客户对电流限制功能有疑问。
在以下情况下、电流限制工作正常?
1.首先、LM61495 在 Vin=12V、EN=ENABLE、Vout=12V 且 Iout=0A 的条件下工作。
2.然后,负载突然从 0A 变为 35A。
请告诉我电流限制在上述条件下是否有效、或者它不起作用、并且器件可能损坏。


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我正在将此主题分配给我们的应用团队成员、请留出 24 小时时间进行审核和初步评论。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiano、

    负载无法更改为 35A。 在此之前、VOUT 会坦克。 该器件只能支持 16A 直流电流 ((HS + LS)/2。  在窗口后、器件将进入断续模式、因为 FB 很可能会低于 0.4V。 (请参阅数据表中的第 8.3.12 节“过流和短路保护“。)

    谢谢、

    Andrew