Other Parts Discussed in Thread: LM61495
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: LM61495
您好:
我的客户对电流限制功能有疑问。
在以下情况下、电流限制工作正常?
1.首先、LM61495 在 Vin=12V、EN=ENABLE、Vout=12V 且 Iout=0A 的条件下工作。
2.然后,负载突然从 0A 变为 35A。
请告诉我电流限制在上述条件下是否有效、或者它不起作用、并且器件可能损坏。
此致、
K.Hirano