This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:有关 LM8365(复位 IC) 的)的咨询

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3423, TPS3424, LM8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615191/lm8365-inquiry-regarding-lm8365-reset-ic

部件号: LM8365

您好、TI 专家

客户询问了复位 IC。

1) 所需操作:应用 CDELAY 电容值中设置的延迟时间,类似于初始启动。
2) 应用电路:在输入端(引脚 2)使用 FET 进行上电/断电操作。
3) CDELAY 电容:100nF(约 100ms)。
4) 电流操作:输出在短时间内变为高电平,如下面的波形所示。

问题)是否有一个将 Vin 保持在低电平以提供时序延迟的时序(与初始引导类似)?

1.jpg

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据说明、似乎具有手动复位 (MR) 功能的器件能够提供所需的操作。  TPS3840 提供可编程时序和 MR 功能。 MR 引脚可用于随时将 RESET 输出置为有效。 当 MR 引脚恢复逻辑高电平时、RESET 将在编程的延迟时间内保持有效状态。

    根据应用的不同、    客户可能对 TPS3423 或 TPS3424 等按钮控制器感兴趣。 这些器件为按钮应用提供了更灵活的时序选项。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

    感谢您指导我了解其他部分。

    但是、客户当前使用“LM8365",“,并、并施加了 100nF CD 电容器来提供大约 100ms 的输出延迟。
    但是、从波形中可以看出、输出在短于 100ms 的时间内变为高电平。
    因此、我询问是否有保持 Vin 低电平的时序来提供时序延迟、这与 LM8365 的初始引导类似。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM8365 没有任何最小脉冲宽度规格。 当输入电压上升到阈值以上时、延迟电容器可能尚未完全放电、但我们没有有关这方面的任何规格。

    -亨利