This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:HOCD 无法正常工作

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610399/bq27z758-hocd-doesn-t-work

器件型号: BQ27Z758
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

您好的团队、

客户正在测试 BQ27Z758 的 HOCD、过程遵循指南“BQ27Z746 硬件保护阈值校准“。

但是、完成校准后、它发现 HOCD 不起作用。

1.png

 

2.png

IMG_1111.JPG

IMG_1112.JPG

您可以看到寄存器设置正确。 然而、在测量 Rsense 电压时、即使在–3mV 时、它仍然无法触发 HOCD。

您能否帮助检查设置有什么问题、以及如何使其正常工作?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我只需从 TI.com 加载默认的 srec 文件、并将 OCD 值修改为–2mV。 然后进行测试、它发现问题发生了、正如我在上面所述。

    e2e.ti.com/.../bq27z746R1_5F00_v1_5F00_05_5F00_build_5F00_18.srec

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    进行校准时、您能说明一下  保护器阈值和保护器调优方法、客户侧更倾向于哪种方法?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    客户应使用保护器调优方法。

    此致、  

    Jonny。