Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
产品型号: BQ40Z80
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
我正在基于 BQ40Z80 为 6 节串联锂离子电池构建一个定制 BMS。
我一直在循环/测试电路板、但后来开始遇到一个涉及电芯 1 和电芯 2 AFE 测量的奇怪问题。
在 REST/OCV 处、在 bqStudio 未检测到电池包或电芯电流的情况下、AFE 有时会报告电芯 1 被人为地降低、电芯 2 被人为地设为高电平、但两者之间的压降并未改变。
CELL1 = VC1 - VSS - DV
电芯 2 = VC2 - VC1 + DV
(CELL1 + CELL2)=常量
我使用平衡电缆将电池组直接放在充电器上、并读取电芯电压(实际):
电芯 1:3575mV
电池 2:3647mV
电池 3:3652mV
电芯 4:3657mV
单元 5:364mV
电池 6:3646mV
我将电池组放在 BMS 上(人为失配):
电芯 1:3340mV
电芯 2:3847mV
电芯 3:3653mV
电池 4:3652mV
电芯 5:3653mV
电池 6:364mV
我在 BMS 放电时扫描:
电芯 1:3017mV
电芯 2:3462mV
电芯 3:3406mV
电芯 4:3405mV
电芯 5:3400mV
电芯 6:3167mV
我从 BMS 上取下负载:
电芯 1:3062mV
电芯 2:3558mV
电芯 3:3450mV
单元 4:3451mV
单元 5:3451mV
电芯 6:3441mV
我测量没有电芯电流、电芯 1 和电芯 2 之间存在该不匹配
在充电器/负载连接/断开连接时、我发现问题有时出现、然后仍然存在。
通常、当我开始向 BMS 拉取电流或推送电流时、问题似乎可以自行解决。
TI 是否在静止条件下或在充电器连接/分离期间在 BQ40Z80 或相关 AFE 上看到了这种 CELL1/Cell2 微镜行为?
是否存在已知的机制会导致 VC1 相对于 VSS 发生变化、而 bqStudio 中没有可测量的电流?
非常希望能够深入了解可能偏置 VC1 或在静止时影响 VC1/VC2 边界的条件。
低电流接地平面与 1N/1N VSS: 


开尔文检测电路: 
外部电芯均衡电路: 

如原理图所示、未填充 VC 至 VC 基准的 0r、并且通过其电容器连接每个 VC 基准 GND。 可以了 因为已将 IC6 NMOS 替换为 PMOS 如 BQ40Z80 技术参考文档中的图 8-4 外部电池平衡电路原理图所示、不过我相信是 体二极管极性是错误的 大概是 50 毫安。 这应该在下一个修订版中修复、但我不理解这是如何导致我观察到的 Cell 1/Cell 2 问题的。
我相信可以在周围观察到这种行为 4000S 标记 在此日志文件中(我有更多信息,如果有用,可以收集更多信息)
2-6-2026-23850-to-25200-at-9A.log
cell1cell2mismatchconfiguration.gg.csv