Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
器件型号: AM625
主题: TPS65219 中讨论的其他器件
您好!
我利用 PMIC TPS6521904 为 TIAM625 处理器创建了一种设计。 我已经查看了参考原理图、数据表和设计指南、 我刚从一家制造商那里获得了我的第一批产品。
为电路板供电并测试输出后、PMIC 似乎未亮起。 所有输出均未处于高电平、GPO2 信号也未处于高电平。
我附上了相关的设计、目前我正在再次查看数据表。 但是,如果有人可以看看,给我一些指示,我会很感激。
验证 3V3_INT_I 信号正常。 电源的最大电流为 3.2A、这应该足以进行初始化。
感谢任何帮助!