This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:稳压器故障

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33, OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615549/tps7a33-regulator-failure

器件型号: TPS7A33
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

15V 至–12V 调节。 布局和器件选择非常遵循数据表指南。 大部分组装在专业的 PCBA 工厂。

输出电容 22ufx2 Rubicon MU 胶片类型。 先未安装参考帽。

启动正常,但电压漂移缓慢,管理不到 10.5V 左右,无负载,来自电源的电流可以忽略不计。 基准电压运行状况为 1.17V  

进行了多次下电上电、除了输出电压电平略低于预期的–12V 之外、看起来良好且稳定

然后添加 1uf 基准电容器、并在上电电压达到电源轨和跟踪输入电压后、不再出现调节突然故障。 基准电压现在高达~6V! 以类似的方式尝试了另外几个样本。  

为什么该器件不可靠? 在此之前、手动组装了一批 10 个、但都出现了类似的故障。 然后决定让它专业地完成,但仍然没有运气。 影响生产运行的计划、请尽快提出建议、感谢您的帮助  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    为了更好地为您提供帮助、您能分享应用原理图吗?

    还请包括输入电压、最大预期环境温度、标称输出电流和峰值电流。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    感谢您提供所需的详细信息。 我还需要知道标称和最大负载电流、以及最大预期环境温度。  

    根据您的描述、您表示:

    [引述 userid=“683317" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615549/tps7a33-regulator-failure ]15V 至–12V 调节。

    为了澄清一下、输入电压是–15V、存在拼写错误、还是+15V?

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、实际上是拼写错误。 输入为–15V(来自)

    工作台电源(请参阅图中的标记)预期负载~150mA 最大值 当前已卸载以进行测试。 音频产品的室温应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    您能否在输出端与接地端之间连接一个 1k Ω 电阻器、并提供示波器波形捕获图、其中显示启动期间的输入电压和输出电压?  

    此外、如果大于 2 层 PCB、您能否分享稳压器周围的布局设计、包括顶层、底层以及任何额外的层? 请标识稳压器以及输入和输出电容器的位置。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我将稍后尝试另一个构建、看看添加 1K 负载电阻是否有用、  

    请参阅随附的实际电路板布局布线并检查是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否发现此布局或元件选型存在任何问题?

    仅供参考、这与我们还设计的基于 TPS7A47 的+ve 稳压器版本非常相似、运行良好、稳健、并且已经在我们的许多产品中使用过。 那么、对于采用 TPS7A33 的-ve 版本发生意外故障会有些惊讶?

    我们看到的是内部基准故障 (1.17V -> 6V) 导致输出饱和。

    到目前为止、每种制造都以这种方式失败、即使是两批不同的芯片、TPS7A33 为什么如此脆弱?

    是否有办法保护基准?

    我们需要快速做出决定、因为生产线上已经存在阻碍。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    布局似乎没有问题、但引脚说明没有意义。 IN 引脚显示“+V1"。“。

    您能否说明电源是如何连接到稳压器的?

    您的电源是单个正电源轨 (+V、GND) 还是 使用差分电源 (+V、GND、-V)?

    您能否分享由负极稳压器供电的负载的原理图?  

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、很高兴知道布局很好、所以在这个阶段看起来像是芯片问题或未知的东西。

    只需忽略电源的网络表示法等、我们发现这与 TPS7A47 引脚排列非常相似、并使用 TPS7A33 和数据表信息快速跟踪-ve 版本。 电源输入正确并连接到电源、–15V 进入 VIN、GND 连接到电源 0V。 通电时、几乎不会消耗任何电流、并且有输出虽然不符合规格、但努力达到–10.5V。 基准在 1.17V 时看起来良好。 如果我们添加 NR 电容器并在接下来整个过程都会失败、则输出会饱和、Vref 故障达到~6V。 电源电流仍然可以忽略不计。

    这个构建过程类似于一个稳压器模块、用于为目标应用的多个 OPA1612 的-ve 侧供电(+ve 侧在加载 TPS7A47 后一切正常)。 对于 TPS7A33、由于在未连接负载的情况下未清除基准测试、因此还没到该阶段。 我们必须建立另一个,因为没有一个失败的单位可以恢复。 将在负载为 1k res 的情况下尝试这次、猜反向电流不会有问题  

    按照 TI 建议的方式、目标应用如下所示:


    目前使用 LT3045/LT3094,对我们的产品没有问题,效果非常好。 希望了解 TI 版本是否会进一步改进:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    电路上电之前是否组装了 R1?

    使能引脚不能悬空。

    您是否验证了 C3、C4 和 C5 的极性正确? (+侧至 GND)

    您能否只尝试陶瓷电容器而不是聚合物多层电容器?

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1 当前是到板载-VIN 的 0r 链路、并已验证连接、因此所有器件都同时上电。
    是的、意识到数据表中突出显示的浮动问题。 对于测试、作为预防措施、我们甚至将 EN 端子连接到-VIN。

    也已为输出电容器尝试了 MLCC、但并未停止故障。

    所有使用的电容器均未极化。 相同的类型也用于+ve TPS7A47 版本、此处没有问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    您能否提供一个示波器波形捕获图、其中显示输入电压、输出电压和(如果可能)负载电流? 请捕获启动期间的波形。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    感谢您的持续支持。 遗憾的是、我们无法很快为目标应用鉴定该器件、因此决定完全放入此器件、并使用其他等效器件。

    如果问题能够解决、我们仍然对将来的使用感兴趣。 我们可以发送 TI 电路板样片、其中包含已加载的芯片和/或光绘文件。 也许您可以协助进一步的测试。 此器件是否有任何 EVM?

    此致、

    Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    很抱歉、我们无法及时解决此问题。 遗憾的是、此器件没有 EVM。 如果您可以向我发送样片板、我可以协助进行进一步调试并找到问题的根本原因。 请接受我的连接申请、以便我能够提供将电路板发送到的地址。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    请求已被接受、非常感谢!

    此致、

    Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Azad、

    不用客气。 我通过电子邮件联系我们、以便跟进故障排除。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎