This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:BQ27Z758–关于数据闪存编程的说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617050/bq27z758-bq27z758-clarification-on-data-flash-programming

器件型号: BQ27Z758

我 I²C 通过 I ² C 将 BQ27Z758 电量监测计集成到基于嵌入式 STM32 的系统中、需要说明正确的数据闪存 (DF) 编程和 FET 使能过程。

目标:

  1. 启用 CHG 和 DSG FET 以进行测试。

  2. 在数据闪存中为 Impedance Track (IT) 算法初始化编程 Design Capacity 和 Design Voltage。

当前实施详细信息:

  • 器件地址:0x55(7 位)

  • 解封序列:0x0414→0x3672

  • 完全访问:0xFFFF→0xFFFF

对于 DF 写入、我是:

  1. 将 DF 地址 LSB 写入 0x3E、将 MSB 写入 0x3F

  2. 将数据写入 0x40

  3. 将校验和 (0xFF - SUM(DATA 字节)) 写入 0x60

  4. 向 0x61 写入数据长度

  5. 延迟 5ms

但是、我观察到:

  • 未启用 FET。

  • 在某些情况下、DF 值在复位后似乎不会持续存在。

问题:

  1. BQ27Z758 在 DF 更新期间是否需要特定的密封/解封状态?

  2. 在发出 0x0022 之后若要启用 CHG/DSG FET、是否需要特定序列?

  3. 在 FET 控制生效之前、是否有必要的 IT 配置步骤?

  4. 软复位 (0x0012) 是否足以重新加载修改后的 DF、或者是否建议使用不同的命令?

如果可用、我希望获得以下方面的指导或最少的经验证示例序列:

  • 正确 DF 编程

  • 启用 FET 控制

  • 在新器件中启用 CHG 和 DSG FET

感谢您的支持。

此致、
Faisal Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan