This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:启动时过冲

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611424/tps23731-overshoot-at-startup

器件型号: TPS23731

您好的团队、

我的客户采用 TPS23731 实现 12V 输出设计、但工程师发现在启动过程中会出现过冲。 请参阅下面的波形和原理图。 您能评论一下我们如何解决这个问题吗? 谢谢!

tps23731 w.png

TPS23731 schematic.png

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能尝试使用较小的 R801 来检查它是否有所帮助吗?

    您还能在同一屏幕中探测 Vcomp-RTN、Vout-RTN 和 Vref GND 吗?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    工程师将 R801 降至 49k、但没有任何改善。 请参阅下面的波形。 谢谢!  

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的更新。 我会在 2-3 个工作日内回复您。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的耐心。

    从波形来看、COMP 引脚似乎被钳位一段时间、因此输出电压异常。

    是否可以尝试将 R813 的电阻增加到 10k Ω?

    您还能测量 FB-RTN 和 VCC - RTN 波形吗?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    我们发现、将电子负载模式从 CC 更改为 CR 可以改善这种情况。 感谢您的支持!

    此致、
    Sam Ting