This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108-Q1:关于以下部分的 IO 速度

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108, TXB0604, TXB0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615911/txb0108-q1-regarding-io-speed-of-the-following-part

器件型号: TXB0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0108TXB0604、

尊敬的团队:  

我正在设计中使用此器件 TXB0108QPWRQ1 来传输电平转换 GPIO 单端信号。

我想确认、此器件是否支持 100MHz GPIO 信号。

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maharajan:

    遗憾的是、此器件无法支持 100MHz (VCCA>3.3V 时、最大值为 50MHz)、但是还有其他支持更高带宽的电平转换器、包括 TXV0108/AXC8T245/AVC8T245。 如果有任何其他设计要求可帮助进一步缩小建议范围、请告诉我。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    感谢您的答复、  

    我正在寻找 VCCA = 1V 至 1.8V、VCCB = 1.8V 至 3.3V(5V 可选)且信号速度为 100MHz 的 8 位自动双向电平转换器。

    期待您的答复、  

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一般来说、GPIO 信号的每通道方向是固定的、如果您的 GPIO 信号需要双向电平转换功能、由于带宽限制、没有即时的解决方案(目前速度最快的双向转换器为 TXB0604、但不支持 5V)。

    如果您在器件级别将信号称为双向信号、其中每个通道的数据流保持固定、则有一些选择、但并不是一种解决方案完全适用。 LXC8T245 涵盖 1.1V 至 5V 转换、并且在给定确切的 VCCA/VCCB 条件下、可以估算其支持的数据速率:  【常见问题解答】如何估算在我的电压电平下未给出的数据速率频率? 如果不明确要求 5V、 那么 TXV0108 也支持高达 20MHz (1.65V 至 3.6V) 的更高数据速率范围。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    5V 不是必需的要求、我需要 VCCA 1-1.8V 到 VCCB 1.8–3.3V 到自动方向和 100MHz 速度。  

    请提供满足上述要求的最佳解决方案

    期待您的答复、  

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    另外、您还可以指导我如何针对电压电平计算 MHz 频率、因为上面提供的案例链接仅说明了 tpd  和数据速率之间的关系。



    我想知道如何计算 MHz 频率(不是 Mbps 数据速率)、  在第一次回复中提到了这一点(当 VCCA>3.3V 时、最大值为 50MHz)。 我已附上屏幕截图以供参考


    期待您的答复、

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    数据速率估算应用于方向控制/固定方向转换器 (LXC8T245/TXV0108)。 由于 TXB0108-Q1 中使用了单稳态、因此该公式不适用、应参考数据表规格。 在顶层、2Mbps = 1MHz 是您可用于理解的转换。  

    此致、

    插孔