This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2 设置问题、SoC 百分比

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607432/bq34z100-r2-bq34z100-r2-settings-issue-soc-percentage

部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVM、BQ34Z100、 EV2400BQSTUDIO

您好、  

我对学习循环有一些疑问。 我们大多数情况下都有问题、因为 SoC 百分比要么接近 0%、要么接近 100%、要么有点奇怪。 我们使用 7s10p 数据包、电芯为 Samsung INR18650-35E、这些电芯包含为 TI 定义的化学物质。 我们还使用了 bq34z100evm。  可悲的是、第 2 次记录、尝试充电丢失了。  

软件包的设置包含在.gg 文件中。 我还添加了一些日志。  
电源:29.5V、2.2A

我先讲几个可能与上述问题相关的非主题问题。  

设计能量的计算公式是什么? 它是 PACK_Capacity * SINGLE_CELL_NOMINAL_VOLTAGE = 33500*3.7V 吗? 我们在第一次尝试中使用了不同的方法。

如果我们想执行另一个学习周期,是否应该以某种方式复位器件 — 上一个学习周期是否会影响下一个学习周期?  

我们能否在具有不同分压器设置的 EVM 上创建一个黄金映像、然后在具有不同分压器的定制 PCB 上使用它? 学习周期完成后是否可以更改分频器设置?  
 
现在、我们完成了 1 个完整的学习周期、第二个周期正在进行中。  

第 1 步 — 学习周期 FC 不等于–1

在这里、我们遇到了 SoC 过于迅速地达到 0%的问题。 100%的剩余容量似乎过低。 正如我们所看到的、对于分解 2、剩余容量只有 15940、我们将其乘以 2、如果正确的话、其大约为 32k、至少应为 33500。 当 SoC 达到 0%时、其大约 3.4V/节电池应该约为 3V。 在 Discharging2.log 中可以清楚地看到它(第 1 个学习周期的第 2 次放电)

2nd — 学习周期 FC 等于–1

在这种情况下、我们将 FC 设置为–1、因为我们可能认为 使用收尾设置将使 SoC 更接近正确。 可悲的是,它不是。 我们刚刚进行了充电、当充电器仍施加等于 2.2A 的电流时、我们达到了 SoC 的 100%-当所提供的电流等于收尾电流时、不应该达到 100%? 在这一尝试中、我们也使用了前面提到的设计能量公式 (pack_Capacity * cell_nominal_voltage)。 设计能量实际上是否会影响学习周期 soc 读数?  

最后一个问题:假设我们的设置有问题。 这是什么? 我们希望 在大约 3V/电芯时实现 0%的精度、在大约 4.12V/电芯时实现 100%的精度。

DataMemory_2nd.csv
DataMemory.gg.csv
Discharging2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我忘了这个。 周期计数错误、我想 CC Threshold 应该是容量的 90%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、用于执行学习周期的正确数据表是什么?仅 Bq34z100 中的数据表对于 bq34z100-R2 不正确? 我发现的第一个区别是 Design Voltage、在 SLUA925 中、它应该包含串联电池、但在德州仪器论坛上发布它的单个电池。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601931/bq34z100-r2-design-energy?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=design%20energy# 

    如何知道数据表对于我的 bq34z100 FW 版本是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面是公式。

    设计容量=[(单个单元的容量)*(并联单元的数量)]/货币比例

    Design Voltage =(单节电池的电压)/伏标度

    Design Energy =[(Design Capacity)*(Design Voltage)]/Energy Scale

    只需要一个学习周期。

    是的、您可以在学习循环后更改分压器。

    您能共享一个完全放电的日志文件吗? 您共享的日志缺少大量样本。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们完成了另一个学习周期、这次更加成功。 我们仍然缺少 1 件事、为什么 SoC 会立即从 3%下降到 0%?  

    e2e.ti.com/.../25_5F00_01_5F00_2026_5F00_charging.loge2e.ti.com/.../25_5F00_01_5F00_2026_5F00_discharging.loge2e.ti.com/.../2701.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于生产的更多问题,因为我找到的数据表是旧的(2012 年) SLUA665 并使用了一些我不知道的旧软件。 在黄金映像方面、“生产“设备的正确方式是什么?  

    我的 EVM 板上有 5%的 SoC、然后我将定制板连接到 ev2400、编程的黄金映像、校准电压、遗憾的是、我的 SoC 现在是 20%(对于 22990mV)、它简直是错的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于达到终止电压、SOC 降至 0%。 是否打开平滑处理? 这应该会在几次 QMax 更新后得到纠正。

    对于生产、校准 20 个器件并平均校准参数。 在黄金映像中使用这些值。 然后提取黄金映像 bq.fs 或.srec。 srec 可通过 BQstudio 进行刷写 BQ.fs 可通过 i2c 进行克隆。 应该为黄金映像正确配置所有参数。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,可能是最后一个问题 — 当我们将黄金映像加载到定制 PCB 时、幕后发生了什么? 我的经验:我加载黄金映像,SoC 是错误的,就像我上面说的 1 条评论。 然后我为其充电、充电效果越来越好、值越来越接近 EVM 上的值。 昨天、我确实将数据包充电至 50% SoC、比 EVM 测量提前了 11%、唤醒后、再次采用 EVM 进行其 38% SoC 1:1 的测量。 发生了什么事? 将黄金映像加载到定制印刷电路板的正确步骤是什么:将其放电->充电到 100%或只是让设备放松?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    刷写固件并发送复位命令后、电量监测计将强制进行 OCV 测量并将电压读数与 soc %相关联。  

    刷写 FW 后、在充满电的电池上发送复位命令、电量监测计应显示为 100% soc。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我有 100%的 SoC、容量只有 16000(约为 17k)和 29.1V(应为 29.4)。 器件是在下一个充电/放电周期中自行校正(不是在学习周期内,而是在正常工作的器件中)、还是应该重新完成学习周期?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否将 VCT 条件设置为达到 29.4V?

    这些电芯是全新的吗? 学习周期后的 Qmax 值是多少?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的 PSU 设置为 30V、充电器设置为 29.4 等 这些是全新的电芯、但与用于学习循环的电芯相同、只是连接到新器件。  在 config file (.gg) 中、我可以找到:  
    QMax 为 17654mA(货币标度 2)