This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:请推荐合适的缓冲电路组件、以防止峰值钳位电压。

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612130/ucc28710-please-recommend-suitable-snubber-circuit-components-to-prevent-peak-clamp-voltage

部件号: UCC28710

我们使用:

反激式控制器:UCC28710
初级电感= 550uH
I pk = 0.75A
初级漏电感= 8.35uH
缓冲器类型:RCD
二极管= UF4007
输出= 12V/1A (12W)
VIN (max)= 265VAC
MOSFET 额定值:800V
MOSFET 器件型号= 80N240K6

在 90VAC 时、获得大约 715V 的钳位电压。 钳位电压随输入电压的增加而增加。

您能否检查缓冲器电路 RC 值、如果不可行、请建议一些可行的 RC 缓冲器值。

请查找从 TI Webench .WBDesign12(1).pdf 生成的附件 Webdesign PDF 文件 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:  

    您能否提供变压器详细匝数比? 另外、我是否可以准确知道您在哪里测量这个钳位电压? Csnub 是否具有如此高的电压额定值? 您能提供相同的波形吗?

    缓冲器设计看起来很好。 但是、对于 PSR 反激式转换器、最好 Dsnub 的 trr 在 150ns 至 500ns 之间、但这不会影响 Csnub 上的电压。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    感谢您的答复和宝贵的询问。

    • 初级匝数: 66

    • 次级匝数: 9.

    • 辅助匝数: 14

    • Lpri: 550 µH  

    • 初级漏电感: 8.35 µH  

    测得的钳位电压 高频旁路电容器

    • 缓冲电容器额定电压: 2kV  

    请查找 附加了在 90VAC 输入下测得的 VDS 钳位电压波形

    谢谢、

    Muthukrishnan. A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muthukrishnan:  

    观察波形可以看出、系统不稳定、因为它突然从低频转换到高频。

    1) 我可以知道你在什么力量得到这个结果吗?

    2) 如下图中突出显示的那样、您能否提供 M1 栅极电压下的波形、初级侧电流和 D2 上的电压波形? 由于开关节点电压在短时间内(约 — 2+5V) 为负、波形看起来异常。 此时 MOSFET M1 体二极管传导的可能性很大。

    3) 只有在捕获上述波形后、您能否将 CSn 降低至 2.2nF 并再次进行检查并提供开关节点的结果?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 所有波形均在 A 处捕获  12V/0.2A 负载 90V VAC 输入电压

    MOSFET M1 栅极电压波形

       

    二极管 D2 阳极至接地电压波形

    二极管 D2 阳极至阴极电压波形

    二极管 D2 阴极至接地电压波形

    3. 电容值从降低  10nF 至 2.2nF  然而,有 无显著变化 出现明显的波动。

    谢谢、

    Muthukrishnan. A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muthukrishnan:

    根据 WEBENCH 设计的建议、考虑更改 MOSFET (M1)(STF13NM60ND)、因为使用的 MOSFET (80N240K6) 具有非常高的 Qrr (5.4uF)、足以将开关节点电压下拉至负值(CSN 中存储的能量反映在 VSW 上)。  

    请在单个屏幕中探测初级侧电流、开关节点电压和栅极驱动电压、以验证相同情况。 您可以使用任何 Qrr 介于 700nC 至 1.5uF 所需电压和电流额定值之间的 MOSFET。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muthukrishnan:

    请问您的问题是否得到解决?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    根据您的上一条消息、我选择了 MOSFET 器件型号 STF3LN80K5 、其 Qrr 值为 800nC 至 1.2 µC 。 您能否查看此 MOSFET 的其余规格并提供您的反馈?

    此外、您能否提供一些 Qrr 值较低的合适 MOSFET 器件型号?

    此致、
    A. Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muthukrishnan:

    根据您之前的消息、我选择了 MOSFET 器件型号 STF3LN80K5 、其 Qrr 值为 800nC 至 1.2 µC 。 您能否检查此 MOSFET 的其余规格并提供反馈?

    w.r.t Qrr 是正确的选择、但额定电流为 2A、裕度非常小、请考虑从下面的链接中选择 WEBENCH 设计中推荐的任何一个 MOSFET。

    webench.ti.com/.../26

    您可以点击 MOSFET M1、下面的图片将弹出窗口、然后选择替代方案、您将找到多个选项进行选择。

    谢谢

    应届毕业生

    Anita