This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:LM5137-Q1 原理图配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615110/lm5137-q1-lm5137-q1-schematic-configuration

器件型号: LM5137-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143A-Q1

你(们)好  

我们最初使用 LM5143A-Q1 实现四相同步降压转换器。 由于输入电压可能超过 65V、我们决定切换到 LM5137-Q1。 此外、还有一些布局问题需要修订、因此我们有几个问题:  

  1. LM5137-Q1 能否仅通过外设环路修改即可直接替换 LM5143A-Q1? 这种方法是否存在任何潜在问题?
  2. 我已经完成了原理图。 您能否帮助审核并确认是否存在任何错误?
  3. 是否 需要调整误差放大器和电流检测反馈的 LPF?

 LM5137-Q1_SCH.pdf 

LM5137-Q1_quickstart_calculator_revB6.zip 

 

谢谢你

此致、

Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    很高兴再次听到您的声音。 LM5137-Q1 在 FB 电压、误差放大器 gm、CS 放大器增益等方面存在一定的差异 使用快速入门计算器推导补偿值(这样做时确保降低陶瓷 Cout)、分流电阻值等

    我来看看文件和回复 tmrw。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

       感谢您的帮助。 如有必要更改、请通知我。

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    以下是一些注释:

    1. 使用 80V FET 可实现更高的效率、尤其是在 Fsw 较高时。
    2. 考虑对高侧 FET 使用更高的 Rdson(因为占空比低)。
    3. 在 IC #1 处无需 PG2。 PG1 是多相(监控 FB1)的实际 PG 信号。
    4. 使用一个 VCC 电容器并使其靠近引脚(与 EVM 相同)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的建议。 我们将进行相应的修改。

    我们还有关于第二点的后续问题:您能否说明为高侧 FET 使用更高 Rds (on) 器件的理由?

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuming、

    高侧 FET 同时具有导通损耗和开关损耗、而低侧 FET 实际上仅具有导通损耗。 因此、如果占空比低、小于 30%、则宜在高侧使用具有更高 Rdson、更低电容的器件。 这减少了开关损耗、在给定占空比的情况下、导通损耗只产生了很小的影响。 您可以使用快速入门计算器帮助了解损耗平衡。

    -

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的解释。 我们将需要一些时间来进一步审查并在内部进行审议。

    您现在可以关闭此主题。

    谢谢你

    此致、

    Yuming Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yuming。