This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:USB/触控笔驱动器连接到 PCB 上的 USB 端口后、HMI 挂起几秒钟

Guru**** 2846710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615020/tps2052b-hmi-hanging-few-seconds-once-usb-pen-drive-connects-to-the-usb-port-on-pcb

部件号: TPS2052B

尊敬的 TI 团队:

IAM 使用#TPS2052B 电源开关、用于 2 个 PCB 以访问/连接 USB 设备(笔式驱动器)。

PCB 1 设计: 通过使用 TPS2052B 开关、IAM 制造了两个 USB 端口、下面是电路。

image.png

PCB-2 设计:

image.png

根据数据表参考、#TPS2052B — 电源开关 IC 电源焊盘引脚在内部连接到 GND、用于将器件散热至电路板。

但是、当前此电源板引脚已连接至中的电路信号接地 PCB-2 设计! 如果我们这样连接、对功能错误有什么影响吗?

*问题说明: PCB-2 设计一旦 USB/Pen 驱动器连接到 PCB –2 上的 USB 端口, HMI 就会挂起几秒钟

*中无挂起问题 USB/Pen 驱动器连接到 PCB-2 上的 USB 端口

注意:PCB (1 和 2) 电源 GND 和信号/MCU 接地在设计中是相同的。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    PowerPAD 必须接地、如表 5-2 中所述。  

    对于以下语句、这两个语句都说 PCB-2。 哪一个可以正常工作:PCB-1 或 PCB-2?  

    “人机界面悬挂“是什么意思?  

    可订购器件型号是什么?  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rishika Patel:
    感谢您的答复。
    查询参考:
    1、哪一个是可以正常工作的 PCB?
    PCB-1 运行良好、没有出现问题。 插入 USB 驱动器时、两个 USB 端口 (CN507 和 CN508) 均可正常工作。
    PCB-2 有问题; 当 USB 驱动器插入 USB 端口 CN508 时、它会导致 HMI(人机界面)挂起。但是、当 USB 驱动器插入 USB 端口 CN507 时、没有问题。
    2.人机界面悬挂是什么意思?
    当我们说 HMI/显示屏挂起时、这意味着当 USB 驱动器插入 PCB-2 上的 USB 端口 CN508 时、人机界面会无响应约 15 秒。 将 USB 驱动器插入端口 CN507 时、不会出现此问题
    注:使用空的画笔/闪存驱动器(无数据)
    如需更多信息、请告知我。
    谢谢
    Mahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    可订购器件型号是什么? 我们想知道您为器件采用了哪种封装。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika Patel:电源开关订购的部件号为 TPS2052BD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika Patel:

    电路板 (PCB 1 和 2) 中使用的封装  8-SOIC(0.154“、3.90mm 宽度) #TPS2052BD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    只有 HVSSOP 和 VSSOP 封装具有 PowerPAD。 SOIC 封装没有 PowerPAD。 在数据表的末尾、您可以看到这些封装的大纲和 PowerPAD 的大纲。 这就说明 PCB-1 的工作原理了。 您是否可以在您的器件底部看到 PowerPAD?  

    谢谢、

    Rishika Patel