Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
器件型号: TPS6521905
主题: TPS65219 中讨论的其他器件
您好:
我查看了 TPS65219 数据表、并注意到以下 AMR 限制:
对于 LDO、输入电压与 VSYS 间的关系不应超过 20mV (max)、
而对于降压转换器、限制为 200mV (max)。
是键入错误(对于 LDO 输入)还是两个限制彼此不同?
因为我们要从 BUCK2 为 ldo2 供电、然后看来这是一个非常困难的约束、或者我可能无法正确理解该要求
谢谢!