产品型号: BQ40Z50EVM-561
我有一个 3 节串联锂离子电池组连接到 BMS、BMS 的输出端连接到为四个 BLDC 电机供电的 ESC。 当我缓慢增大油门时、一切都正常、甚至可以达到最大转速。
但是、如果我突然应用油门、BMS 会立即切断 ESC 的电源、然后重新启动。 我已经浏览过日志并尝试调整多个参数、但到目前为止没有任何帮助。
令人困惑的是、发生这种情况时、状态寄存器中未设置任何保护标志。
ESC 或电机没有问题、我已将电池直接连接至 ESC、当我突然提供节气门时不会发生任何情况。
我已经检查了接头和接线、似乎没有任何故障、因为当我直接连接蓄电池和 ESC 时、所有东西都能正常工作。
我的电池是 SDI INR-21700 锂离子电池
电池包电压为 12.6V(每节电池 4.2V)。
我将附加日志文件 final.log 和导出的数据文件 export_file.gg.csv 以供参考。
请紧急注意此事。
谢谢你:)