This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:发出 SHUTDOWN 命令后 DSG 关断所需的时间已增加。

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613008/bq4050evm-561-the-time-taken-for-dsg-to-turn-off-has-increased-after-issuing-the-shutdown-command

产品型号: BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

尊敬的 TI 工程师:

查看寄存器映射 关断 按钮连续两次在 BQ40Z50 主机软件中、DSG 现在需要大约 12 秒来关闭、而之前只需不到 5 秒。 这是否与 BQ40Z50 的生产批次有关?  

image.png

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    您是否知道固件版本和构建与之前的 BQ40Z50 器件是否不同?