This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:TPS56A37 输出浪涌电流

Guru**** 2766555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616282/tps56a37-tps56a37-output-inrush-current

器件型号: TPS56A37

尊敬的 TI 团队:

我们目前在设计中使用 TPS56A37。有一个 MOSFET 将输出轨连接到下游系统。

当该负载侧 MOSFET 导通时、TPS56A37 输出端会出现显著的浪涌电流。 根据波形测量结果、浪涌电流似乎达到高侧和/或低侧电流限值、达到大约 40µs。

我们希望了解:

  1. 这种行为是否被视为 TPS56A37 的正常保护响应?

  2. 重复触发~Δ — Σ 40µs 的电流限制是否会导致长期可靠性问题或对器件造成潜在损坏?

 

image.png

 

请提供任何指导。

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    每个通道标记为什么? 您能帮助我识别每个频道吗?

    谢谢、

    Calan