This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:TPS566231 原理图/布局审阅

Guru**** 2766805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612456/tps566231-tps566231-schematic-layout-review

器件型号: TPS566231

你好

我将在电路中使用 TPS566231RQFR 为 MCU 和 LED 供电。 在启动期间、该稳压器存在问题。 (尚未对输出施加负载,预计 MCU 中还没有软件)

有一个问题,稳压器工作正常,用来自实验室 PSU 的 12V 电压为它供电,但该稳压器立即被关闭,用来自墙面板的 12V 电压为它供电。 不清楚区别在哪里。 更换 IC 后、这种情况可重现三次。 从墙面板切换回实验室 PSU 不会恢复 5V 输出、除非更换了 IC。

可能原理图/布局有问题。

电感器是 Würth 744 393 230 068。
芯片 从 LCSC 作为器件型号 C2870135 购买。

我假设这是在采用 12V 墙面板作为输入的用例中使用的正确器件?
该器件可以提供 18V 电压、因此我假设有足够的空间放置潜在的振铃等。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片似乎也使用 1.5uH 电感器自行杀死 (Würth 744 393 230 15)。 还从 DigiKey Now 采购芯片 (296-TPS566231RQFRCT-ND)。
    仍然可以重现相同的情况。
    有趣的是,另一个更少 beefy Wallwart 不会杀死它。 (1A 一个)。 但如果我回到 beefy 1 (3A 1)、TI 芯片会立即死亡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    整个原理图看起来不错。 可能可以使用几个额外的输入电容器。

    它很可能来自墙面墙面、而不是 IC 或原理图中的问题。 您也可以通过尝试使用不同原理图等的不同芯片来确认发生了相同的问题。 实验室电源经过调节并具有保护功能。 从实验室 PSU 提供电压时、受到控制、不会产生过大的瞬态或尖峰、而墙式墙板不受控制的未稳压状态、并具有更大的输入瞬态、可能会损坏输入电容器和 IC 限制。 请继续使用实验室 PSU。

    谢谢、
    Calan