器件型号: TPS566231
你好
我将在电路中使用 TPS566231RQFR 为 MCU 和 LED 供电。 在启动期间、该稳压器存在问题。 (尚未对输出施加负载,预计 MCU 中还没有软件)
有一个问题,稳压器工作正常,用来自实验室 PSU 的 12V 电压为它供电,但该稳压器立即被关闭,用来自墙面板的 12V 电压为它供电。 不清楚区别在哪里。 更换 IC 后、这种情况可重现三次。 从墙面板切换回实验室 PSU 不会恢复 5V 输出、除非更换了 IC。
可能原理图/布局有问题。
电感器是 Würth 744 393 230 068。
芯片 从 LCSC 作为器件型号 C2870135 购买。
我假设这是在采用 12V 墙面板作为输入的用例中使用的正确器件?
该器件可以提供 18V 电压、因此我假设有足够的空间放置潜在的振铃等。