This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:锁存电源开关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22999, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613152/tps22918-latched-power-switch

器件型号: TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22999TPS22811

尊敬的论坛成员:
我要寻找电源开关、
它应使用瞬时开关打开和关闭 µC Ω。 µC Ω 也应该能够自行关断。

是否有任何与 tps22918 类似的东西符合我的要求?
电源开关是否应该置于其他位置?

提前感谢大家。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    如果您专门寻找闭锁行为、那么 TPS22950L(电流限制锁存)、TPS22811(短路和热关断锁存)和 TPS22999(热关断锁存)是 一些选项。  

    您是否仅将负载开关用于压摆率控制?

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika、

    我不‘负载开关的压摆率控制、图中的“POWER_ON Switch“。 我只需要一个由瞬时按钮控制的闭锁开/关功能和一个由微控制器控制的 KILL 选项。 我想通过按钮打开/关闭微控制器、并可以通过微控制器关闭。

    谢谢、

    Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您希望 TPS22918 具备什么特性、以便我能够提供其他选项? 似乎它可以在您的 3.3V 应用中工作。  预期负载电流是多少?  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika、

    Im 未在寻找 TPS22918。 TPS22918 只是查找合适元件的切入点。 我如何在不提及特定元件的情况下向 TI 提交申请?

    提前感谢
    Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您可以  在以下链接中了解我们的负载开关产品系列及其特性。  

    负载开关|德州仪器 TI.com

    我们的团队支持电源开关。  请注意、负载开关不支持电感性负载。 如果您还有其他问题、请告知我。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    建议使用哪种电源开关? 30V 20A

    我如何在不提及特定元件的情况下向 TI 提交申请?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    如果没有将器件连接到 E2E、则无法向 E2E 提交问题。  

     为了确保正常运行、最高电压负载开关可支持 16V 和 10A 电流。 高侧开关/电子保险丝可能更适合专为更高电压应用而设计的应用、但同样无法支持 20A 工作电流。 高侧开关控制器旨在支持更高的电流、但这些需要外部 FET。  

    高侧开关和控制器产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Rishika Patel