Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: bq24600、
我们正在开发一种新的工业产品、该产品将使用四个 18650 锂离子电池串联。 这些电池是独立的电池、安装在 PCB 上的电池座中、不会组装到永久电池组中。 我们需要为这些电池选择充电 IC 和电池组维护器 IC、并已特意选择 BQ24600 和 BQ40Z50B 来实现这些功能。
鉴于这两款器件似乎用于永久组装的电池组、我希望 TI 就这些器件是否适用发表意见:
- 适用于不会永久组装到电池组中的分立式 18650 电池。
- 如果有其他更适合此应用的解决方案、可与这些分立式电芯配合使用的器件中的一种或两种。
- 如果担心将来何时更换电芯。
- 器件中是否有任何器件负责这四个电芯的充电和维护功能、
- 如果有工具可以指导我们完成设计流程、从而帮助我们选择合适的元件。
- 兼容性问题、这可能会很有帮助。
- 如果您有任何其他建议、建议您使用这些或其他 TI 器件为四个 18650 锂离子电池充电和维护。
谢谢、
标记