This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:与 18650 节电池配合使用的电池充电器和电池组管理器

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612971/bq40z50-battery-charger-and-battery-pack-manager-for-use-with-18650-cells

部件号: BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: bq24600

我们正在开发一种新的工业产品、该产品将使用四个 18650 锂离子电池串联。  这些电池是独立的电池、安装在 PCB 上的电池座中、不会组装到永久电池组中。  我们需要为这些电池选择充电 IC 和电池组维护器 IC、并已特意选择 BQ24600 和 BQ40Z50B 来实现这些功能。   

鉴于这两款器件似乎用于永久组装的电池组、我希望 TI 就这些器件是否适用发表意见:

  1. 适用于不会永久组装到电池组中的分立式 18650 电池。
  2. 如果有其他更适合此应用的解决方案、可与这些分立式电芯配合使用的器件中的一种或两种。
  3. 如果担心将来何时更换电芯。
  4. 器件中是否有任何器件负责这四个电芯的充电和维护功能、
  5. 如果有工具可以指导我们完成设计流程、从而帮助我们选择合适的元件。
  6. 兼容性问题、这可能会很有帮助。
  7. 如果您有任何其他建议、建议您使用这些或其他 TI 器件为四个 18650 锂离子电池充电和维护。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    1. BQ40Z50  应该能够处理这种情况。 请记住、在对 FG 进行编程时、它会跟踪特定的电池组。 如果您用全新电池更换了电池、则需要重新编程与全新电池相对应的黄金映像。
    2. 您可以选择一个可从 FG 广播到充电器的充电器、但我不熟悉充电器产品系列、但下面链接相关:
      1. (+) BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:适用于 bq40z50 的合适充电器 IC — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
    3. 您必须为新电池对 FG 重新编程。 电量计随当前电池不断更新、因此如果您更换了电池、您也必须以某种方式更换固件。
    4. 我并不知道这在一个 IC 中可以实现所有功能。
    5. 我们没有用于 FG +充电器设计的工具。
    6. 只要充电电压不触发电量监测计的保护阈值、就可以正常工作。 如果您需要广播功能、请参阅我的回答 2。
    7. 您必须确保主机在断开电池连接时采取适当的措施。 电量监测计和充电器很可能都会关断并再次上电。  充电器上的一些设置可能会丢失、但我不确定。 连接电芯时、您可能需要考虑 ESD 保护不会导致 FG 侧触发 PF。