Other Parts Discussed in Thread: TLV61047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV61047
咨询 TLV61047DDCR
■设置条件
输入电压:12V
VOUT:16V(设计值)
负载条件:30mA(最大值)
SW 引脚输出电压能否保持开关频率((1.6MHz(典型值)脉冲状态)高达多大的负载电流?
2.低于多少负载电流时,开关频率将不再保持,间歇性操作开始?