This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:关于 TLV61047DDCR 的咨询

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618032/tlv61047-inquiries-about-the-tlv61047ddcr

器件型号: TLV61047

咨询 TLV61047DDCR

■设置条件
输入电压:12V
VOUT:16V(设计值)
负载条件:30mA(最大值)

SW 引脚输出电压能否保持开关频率((1.6MHz(典型值)脉冲状态)高达多大的负载电流?

2.低于多少负载电流时,开关频率将不再保持,间歇性操作开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6448843:

    据我了解您的 2 个问题、这两个问题都是指器件从强制 PWM 进入 PFM 模式的负载电流是多少、或者?

    您可以通过查看数据表中的效率曲线来估算此值。 输入电压和输出电压之间的比率应该相同、因此对于 12V 输出曲线、您需要检查 9V 的输入电压、以便检查 28V 输出电压 21V 输入电压。

    在这两种情况下、看起来都高于 100mA。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    换句话说、这是否意味着当负载条件接近 PFM 或更低时、TLV61047 会切换到 100mA 运行模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6448843:

    情况下的稳态响应、可以。

    此致、
    Brigitte