This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:开关完全不工作

Guru**** 2768145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617243/tps1hc30-q1-switch-is-completely-non-operational

器件型号: TPS1HC30-Q1

有一个非常简单的应用、当未插入任何连接器时、我需要从连接器关闭 3.3V 电压、因为从外部可访问连接器、因此我选择了 TPS1HC30-Q1、因为它满足电压和电流要求。 在收到的第一个原型上、开关根本不工作、VBB 引脚处于~0.7V。 这是在移除 Q1 之后(针对不相关问题)、以便 EN 始终为 3.3V(已验证)、并且输出端无负载(在 2.5M Ω 至 GND 之间测量)。 根据数据表、所有其他引脚均设置为其未使用状态。 已将 EN 临时接地以查看这是否是启动/锁存问题、无效。 已确认部件安装方向正确。 不知道我还能做些什么来进行故障排除。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    遗憾的是、3.3V 低于 TPS1HC30-Q1 的 UVLO 阈值。

    我建议使用 TPS22991L02 等负载开关或其他适合您应用的负载开关。 负载开关的工作电压低于高侧开关。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  数据表中的摘要显示了“宽工作电压范围 3V 至 28V “、因此我假设这意味着 3.3V 是可以接受的、但似乎细节中包含了魔鬼。

    我已经在考虑  使用 TPS22958DGNR 作为替代产品、因此我将继续进行。