This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:启动时的浪涌电流不连续/过冲

Guru**** 2768225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617862/lm7480-q1-inrush-current-discontinuity-overshoot-at-startup

器件型号: LM7480-Q1

您好:

在实际实施中、当 DCIN 上电时会启动 LM74800Q。 通过在 HGATE 信号处使用 CdVdT 来限制浪涌电流。

CdVdT = Ciss + C6800 = 11.435nF+27nF。 (Ciss:HGATE FET 的输入电容)

在该电容下、计算出的浪涌电流值为~6A。

测量结果显示浪涌电流在开始时实际上存在中断/过冲。

电流突然上升到 10A 以上。 在此之后、浪涌电流趋于平坦至~7.25A。

7.25A 仍然高于计算值、但我这里提出的原因是第一部分涉及过冲。

当 DCIN=24V 时、该过冲甚至更高、最高可达 15A。

应用:

grafik.png

输出端有以下滤波器电路、保存缓冲电容器 C6900。

测量:

Ch1 = C6900 处的输出电压、Ch2 = DCIN、Ch4 = Iin、使用直流输入电源线上的电流探头测得。

03_DCIN_MAIN_FILT_DT_DCIN_IIN_12V_R6924=0R.PNG

请注意:在此测量中、CH4 配置为电压、但显示了 5A/div 的正确电流值。

放大输入电流过冲/阶跃区域:

04_DCIN_MAIN_FILT_DT_DCIN_IIN_12V_R6924=0R.PNG

 

相同的测量值、但显示了 HGATE 和 DGATE FET 的栅极电压。

Ch1 = C6900 处的输出电压;Ch2 = HGATE;Ch3:DGATE;Ch4 = Iin、使用直流输入电源线上的电流探头测得。

10_DCIN_MAIN_FILT_HGATE-U6800_DGATE-U6800_IIN_12V_R6924=0R.PNG

放大输入电流过冲/阶跃区域显示 DGATE 电压的阶跃。

12_DCIN_MAIN_FILT_HGATE-U6800_DGATE-U6800_IIN_12V_R6924=0R.PNG

 

这种行为的原因是什么;如何解决?

 

此致、Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了额外的测量

    首先、显示 VS 引脚处的电压和 DCIN 电压:

    Ch1 = C6900 处的输出电压;Ch2 = DCIN;Ch3 = VS 引脚;Ch4 = Iin

    其次、显示 VS 引脚和 Vcap 处的电压(电荷泵电容电压):

    Ch1 = C6900 处的输出电压;Ch2 = Vcap;Ch3 = VS 引脚;Ch4 = Iin

    只有在输出电容器 C6900 的充电阶段完成后、电荷泵电压才会达到其标称电压。

    或者换句话说、电荷泵电压会累积得太晚。

    为什么仅在电流过冲之后一直上升而不是持续上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是否连接了任何下游负载?

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    当 MOSFET 的栅极 (DGATE) 最初关闭时、负载电流流经器件的体二极管。 由于这种二极管导通、 A 和 C 两端的压降约为 0.7V。当 DGATE 驱动为高电平且 MOSFET 导通时、二极管被旁路、通道电阻降至接近零、因此 A 和 C 两端的电压降至约 0V 。从二极管≈偏置 运行(≈0.7V)到完全‑Ω 增强型 MOSFET 运行(‑0V) 的转换会导致来自电源的浪涌电流振幅高。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    感谢您的解释、现在电路在这一点上的行为是可以理解的。

    此致、Oliver。