器件型号: LM7480-Q1
您好:
在实际实施中、当 DCIN 上电时会启动 LM74800Q。 通过在 HGATE 信号处使用 CdVdT 来限制浪涌电流。
CdVdT = Ciss + C6800 = 11.435nF+27nF。 (Ciss:HGATE FET 的输入电容)
在该电容下、计算出的浪涌电流值为~6A。
测量结果显示浪涌电流在开始时实际上存在中断/过冲。
电流突然上升到 10A 以上。 在此之后、浪涌电流趋于平坦至~7.25A。
7.25A 仍然高于计算值、但我这里提出的原因是第一部分涉及过冲。
当 DCIN=24V 时、该过冲甚至更高、最高可达 15A。
应用:

输出端有以下滤波器电路、保存缓冲电容器 C6900。

测量:
Ch1 = C6900 处的输出电压、Ch2 = DCIN、Ch4 = Iin、使用直流输入电源线上的电流探头测得。
请注意:在此测量中、CH4 配置为电压、但显示了 5A/div 的正确电流值。
放大输入电流过冲/阶跃区域:
相同的测量值、但显示了 HGATE 和 DGATE FET 的栅极电压。
Ch1 = C6900 处的输出电压;Ch2 = HGATE;Ch3:DGATE;Ch4 = Iin、使用直流输入电源线上的电流探头测得。
放大输入电流过冲/阶跃区域显示 DGATE 电压的阶跃。
这种行为的原因是什么;如何解决?
此致、Oliver