This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:SEC0 和 SEC1 始终返回&&39;0'

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604483/bq76922-sec0-and-sec1-always-returning-0

器件型号: BQ76922
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好专家、

到目前为止、我使用了命令、子命令和访问了数据存储器、读取的值大多是正确的。

我注意到的一个例外是 电池状态寄存器的 SEC0-1 位。 它们始终返回零、这不是有意义的组合。

由于我可以切换进入和退出 CONFIG UPDATE 模式(由电池状态寄存器的位 CFGUPDATE 确认)、我假设器件处于完全访问模式。

当我使用 SEAL 子命令时、器件实际上看起来是密封的、因为更改为 CONFIG UPDATE 不再像 RESET 命令那样工作。

仍然是电池状态寄存器的 SEC0-1 位、但显示“0"。“。

这是什么意思?

此致、

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    感谢您的耐心。 最大电阻值 6-2.  0x12 Battery Status(电池状态)  位定义(续)  我们的技术参考手册 (TRM) 中指出了 SEC1:0 位的含义。 此段来自  第 8.1 节概述 部分还可能有助于说明在仍处于密封模式的情况下尝试进入 CONFIG_UPDATE 模式。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    感谢您的答复。 不幸的是,我的问题还没有解决。

    启动后、器件的行为类似于完全访问模式下的行为。

    执行 SEAL 子命令(不需要密钥)时、其行为也就像密封一样。

    从 SEALED 转换到 UNSEALED 以及从那里转换到 FULL ACCESS 时需要密钥、但我不执行这些转换。

    我的问题是、无论我实际处于哪种状态、SEC0:1 始终返回“0"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    您是否有一个逻辑分析器文件、说明您发送命令并读取 BATTERY STATUS () 寄存器以便我仔细检查? 您是否也可以使用 EVM 或 bqStudio 和 EV2400 来检查情况?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手头上没有任何请求的东西。

    我可以在接下来的日子里使用示波器捕获 I2C 块和数据、如果这样做有所帮助。

    数据寄存器还有其他我没有预料到的内容。

    这是关于 FET 状态寄存器。

    如果 FET_EN 为 1、则会返回 0x45(ALERT_PIN 置为有效(必须找出原因)、CHG FET 和 DSG FET 启用)。

    如果我将 FET_EN 切换为 0、则会返回 0x70 (ALERT 引脚仍被设置、CHG FET 和 DSG FET 被禁用、但 RSVD_0 位 4 和 5 突然显示“1"。“。

    这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经发现 ALERT_PIN 问题。


    如果启用了 MOSFET、则会发生会触发 SCD 故障的浪涌电流。

    我配置了延迟、这样就不会触发 SCD 故障且 FET 保持导通状态。

    我现在意识到、仍 会发生 SCD 警报、设置 FET 状态寄存器中的 ALERT_PIN 位。

    这不是问题、我可以重置 ALERT_PIN。

    还有其他问题。