This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776:–5V 输出在 5V 启动时仅达到–2V、但在从 3.8V 斜升后工作

Guru**** 2767445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618168/lm2776-lm2776-5v-output-only-reaches-2v-at-5v-startup-but-works-after-ramp-from-3-8v

器件型号: LM2776

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 LM2776 从+5V 输入电压生成–5V 电压(已附加原理图)。

7a56effd20a73eb84f9f16466949d9b3.png

问题描述

我观察到异常启动行为:

  • 如果我直接使用 5V 电压为电路板供电、–5V 输出仅达到约–2V。

  • 但是、如果我首先将 VIN 设置为大约 3.8V、然后将其增加到 5V、则输出达到大约–4.78V 并正常工作。

这种行为是可重复的。


调试操作

我做了以下修改:

  • 删除了 L2 (10µH)

  • 将 C3 从 2.2µF 更改为 1µF

  • 将 C17 从 2.2µF 更改为 100nF

现在、当 VIN = 4.95V 时、输出约为–4.8V。


测量

测得的直流电压:

  • C1+= 4.76V

  • C1−=–0.14V

我不确定这些值对于飞跨电容器节点是否正常。

我还附加了示波器 C1+的波形、 2581070ca38e24f7a07a7d7c49be6603.jpg


问题

  1. 对于 LM2776、此启动行为是否正常?

  2. C1+和 C1−的电压是否合理、或者我的电路是否仍然存在问题?  

  3. 这是否与启动斜升速率或元件选型有关?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuheng

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    预计不会出现报告的启动行为。

    以下是数据表中的典型启动波形:

    您是否按照数据表中的建议使用 MLCC 电容器?

    您应用中的 VIN 压摆率和输出负载电流是多少?

    此致、

    Andreas。