This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:MODE 引脚电阻容差

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618218/lm5157-mode-pin-resistor-tolerance

器件型号: LM5157

尊敬的团队:

我的客户正在设计 LM5157 应用、对 MODE 引脚的容差有疑问。
关于 MODE 引脚的设置、数据表上有一个说明、如下所示。
如果电阻值超出+/- 5%范围、会发生什么情况?
是否会在设置超出范围时禁用该模式?

 

image.png

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:  

    感谢您的联系。  

    如果电阻值超出+/- 5%范围、会发生什么情况?

    那么、无法保证器件在正确的模式下启动。 MODE 引脚上的电压必须处于给定的范围内、以确保在正确的模式下启动。

    如果设置超出范围、是否会禁用该模式?

    我不确定器件会在哪种模式下启动。

    此致

    Moritz