This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403 在软启动期间的电阻负载

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618164/ucc256403-resistive-load-during-soft-start-for-ucc256403

器件型号: UCC256403

附加的文件:

RCT_UCC25640x 设计计算器 Rev4(版本 1)_58VDC_nominal_voltage.xlsx 副本

如果您需要原理图、我可以用私信发送它。

 

快速总结:  

以下过程适用:  

无电阻负载或非常轻的负载。 将输入电压设置为 30VDC 至 59VDC、软启动没有问题。 然后、输出电压稳定在 5VDC 后、可以将一个剩余负载设置在 1 欧姆到 1 兆欧姆之间。  

以下过程不起作用:

在软启动期间将电阻负载设置为低于 100 欧姆。 它可能在 30VDC 至 40VDC 的较低输入电压下工作、但高于 OCP3 触发的输入电压。  

产生 100 欧姆电阻负载的原因是、当输出电压为 1.9VDC 或更高时、LLC 将为可能开始消耗 50mA 电流的 MCU 供电。  


实际问题:  

这是正常行为吗? 我已经注意到、通过延长软启动时间、OCP3 在较高输入电压下触发的可能性较低、但仅在一定程度上触发。  

因为在软启动期间会获得更高的峰值谐振电流、所以 OCP3 在较低的电阻负载下触发是有意义的。 通过延长软启动时间、峰值谐振电流会变低。  

我是否应该建立一个外部电路来确保 MCU(电阻负载)在 LLC 上升到其最终电压之前不会消耗任何电流?

我不知道 LLC 控制器以 100 欧姆的电阻负载触发 OCP3 的正常情况。   

并且在启动时施加电阻负载是否正常? 还是不走?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将 Risns 电阻器减小到 250 Ω 或 200 Ω 并进行检查。

    是的、您可以施加电阻负载。 当您施加 100 欧姆以上的电阻时、输出是否会进行调节?

    输出电压是否固定在 5V?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将 Risns 电阻器减小到 250 欧姆或 200 欧姆并进行检查。

    好的。 如果您将 ISNS 电阻器从 289 更改为 200 欧姆、而峰值检测电流变小、是否会出现任何其他后果?

    是的、您可以施加电阻负载。 当您施加超过 100 欧姆的电阻时、输出是否在调节?

    软启动后没有任何电阻负载问题。 在软启动期间、LoA 必须约为 100 欧姆或更高、具体取决于输入电压。  

    您的输出是否固定为 5V?

    这是在软启动期间、所以不是吗? 软启动后、输出固定为 5V。同样地、在软启动后施加任何负载没有问题。  

    如果负载在软启动期间很重、则触发 OCP3、并且 LLC 每秒进入复位模式一次。