器件型号: UCC256403
附加的文件:
RCT_UCC25640x 设计计算器 Rev4(版本 1)_58VDC_nominal_voltage.xlsx 副本
如果您需要原理图、我可以用私信发送它。
快速总结:
以下过程适用:
无电阻负载或非常轻的负载。 将输入电压设置为 30VDC 至 59VDC、软启动没有问题。 然后、输出电压稳定在 5VDC 后、可以将一个剩余负载设置在 1 欧姆到 1 兆欧姆之间。
以下过程不起作用:
在软启动期间将电阻负载设置为低于 100 欧姆。 它可能在 30VDC 至 40VDC 的较低输入电压下工作、但高于 OCP3 触发的输入电压。
产生 100 欧姆电阻负载的原因是、当输出电压为 1.9VDC 或更高时、LLC 将为可能开始消耗 50mA 电流的 MCU 供电。
实际问题:
这是正常行为吗? 我已经注意到、通过延长软启动时间、OCP3 在较高输入电压下触发的可能性较低、但仅在一定程度上触发。
因为在软启动期间会获得更高的峰值谐振电流、所以 OCP3 在较低的电阻负载下触发是有意义的。 通过延长软启动时间、峰值谐振电流会变低。
我是否应该建立一个外部电路来确保 MCU(电阻负载)在 LLC 上升到其最终电压之前不会消耗任何电流?
我不知道 LLC 控制器以 100 欧姆的电阻负载触发 OCP3 的正常情况。
并且在启动时施加电阻负载是否正常? 还是不走?