Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, AMC3330, TPSI3050
器件型号: TPSI2140-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-010232、 AMC3330、 TPSI3050
您好、Solid State Team、
我们正在基于 TIDA-010232 参考设计设计绝缘监测系统、针对 1500V 的直流母线电压、并根据设计建议选择 RSTP 和 RSTN 电阻器、他们建议为 800V 系统使用 700K Ω 的值、这会使 VinAMC 电压处于 1mV 的限制范围内。
现在、问题是为什么我不能在电阻桥和 RinAMC 中使用大约 30-50M Ω 的极高阻抗电阻并满足 AMC3330 的限制。
使用相对小于 RisoP 或 RisoN 值的 700k Ω 是什么?