This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:为什么没有为 LM5123 启用 Webench 仿真?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617855/lm5123-q1-why-webench-simulation-is-not-enabled-for-lm5123

器件型号: LM5123-Q1

您好:

我的客户希望使用关于 LM5123 的 C 语言仿真来优化其设计。
不过、
Webench 仿真显示为“此设计未实现仿真“。
为什么仿真不能用于 LM5123?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 K.Hirano 

    感谢您使用 E2E。  
    我将分配给 webench 团队。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuhiko Hirano - San

    请注意、在为 LM5123-Q1 开发 WEBENCH 模型时、产品线未请求电气仿真、也未提供 PSpice 模型文件。 因此、未为该器件启用电气仿真。

    我们现在已将您的请求视为仿真启用请求、并将开始致力于实现电气仿真。 请注意、此类任务根据团队带宽确定优先级、可能需要一些时间进行集成。 我们将随时向您通知预期的发布时间表。

    我们衷心感谢您的持续支持。

    谢谢你。

    此致、
    Sateesh 是一个 G   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sateesh、

    感谢您考虑为该器件启用仿真。
    我期待听到预期的发布时间。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuhiko 平野 山,

    感谢您的认可。  

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    有一个适用于 LM5123 的 PSPICE 模型。 您可以在以下产品文件夹中找到它: https://www.ti.com/de/lit/zip/slvmdi1 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuhiko 平野 山,

    请使用  Moritz 所示产品文件夹中提供的 PSPICE 模型。

    我们将随时向您通知预期的发布时间表。

    谢谢你。

    此致、
    Sateesh 是一个 G