Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1
器件型号: LM5123-Q1
您好:
我的客户希望使用关于 LM5123 的 C 语言仿真来优化其设计。
不过、Webench 仿真显示为“此设计未实现仿真“。
为什么仿真不能用于 LM5123?
此致、
K.Hirano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Kazuhiko Hirano - San
请注意、在为 LM5123-Q1 开发 WEBENCH 模型时、产品线未请求电气仿真、也未提供 PSpice 模型文件。 因此、未为该器件启用电气仿真。
我们现在已将您的请求视为仿真启用请求、并将开始致力于实现电气仿真。 请注意、此类任务根据团队带宽确定优先级、可能需要一些时间进行集成。 我们将随时向您通知预期的发布时间表。
我们衷心感谢您的持续支持。
谢谢你。
此致、
Sateesh 是一个 G
Hi Kazuhiko 平野 山,
感谢您的认可。
此致、
Sateesh 是一个 G
尊敬的 Kazuhiko:
有一个适用于 LM5123 的 PSPICE 模型。 您可以在以下产品文件夹中找到它: https://www.ti.com/de/lit/zip/slvmdi1
此致
Moritz
Hi Kazuhiko 平野 山,
请使用 Moritz 所示产品文件夹中提供的 PSPICE 模型。
我们将随时向您通知预期的发布时间表。
谢谢你。
此致、
Sateesh 是一个 G