Other Parts Discussed in Thread: TPS3435-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS3435-Q1
对于该芯片的开漏版本、如果 V2 在 V1 之前上电(保持低于 6V 建议值)、WDO 是否会保证在 POR 期间保持置为无效(即无干扰)?

从数据表图 7-6 可以看出、不能清除断电期间 WDO 是否置位、或者 WDO 上的 PU 电阻器仅连接到输入轨(导致输出上升)