This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:有关 E2E 主题的后续问题"TPS23861:采用 TI PoE 系列器件的 PSE + PD 设计"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23861, PMP21318, TPS2373-4EVM-758, UCC2897A, LM5156H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617621/tps23861-follow-up-question-regarding-the-e2e-topic-tps23861-pse-pd-design-with-ti-poe-series-devices

器件型号: TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS2372PMP21318、UCC2897A、LM5156H

您好!

我有关于 TPS23861 与 TPS2372 的后续问题、将构建直通器件、如 E2E 论坛“TPS23861:PSE + PD Design with TI PoE Series Devices “中所述。
与论坛帖子相反、我想保持适配器输入平稳过渡。 与 PMP21318 中显示的参考设计类似。
我需要更改什么才能分别将 AUX 输入电压范围从 40V-57V 调整到 18V-57V、将输出电压从 12V/6A 调整到 5V/6A。

如果您需要更多信息、请告知我。
感谢您抽出宝贵时间。

此致、
Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    感谢您的联系。

    要使适配器电压范围介于 18V 至 57V 之间、您需要更改:

    APD 引脚电压电阻器可确保在 18V 时 APD 引脚电压高于 1.82V。 (也类似于 ADPT)  

    2.将变压器改为 18V-57V 输入和 5V 输出。 这将与 VCIN 电压和输出电压相关。

    您可以查看 TPS2373-4EVM:TPS2373-4EVM-758 评估板|德州仪器 TI.com 、它具有 5V 输出。

    如有任何问题、请告知我。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining

    感谢您 展示  TPS2373-4EVM。 我在研究期间不知何故错过了它。 您认为在辅助输入端实施非隔离式升压转换器是否合理? 在这种情况下、我不必更改变压器、因为我们网站上似乎没有允许低于 36V 的输入电压。

    此致、
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    答案很简单:是。

    如果您的适配器电压为 18V 至 57V、问题将是 18V 至 37V 之间的范围。 由于在此范围内、PD 控制器和 PWM 控制器可能无法唤醒。

    如果您使用直流/直流级将适配器电压从 18V-57V 升至 37V、则可以复制粘贴上面提到的 EVM。 这种 能力就足够了。

    另一种选择是使用宽输入电压 直流/直流控制器来替代 UCC2897A。 您可以检查 LM5156H ETC PWM 控制器、该控制器将支持较低的 VCC 唤醒功能。 EVM 中的 UCC2897A 在 TPS2373-4 上中继并启动、其不能达到 18V - 37V 范围。

    此致、

    Zhining