This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117 0 V 输出

Guru**** 2767935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD18511KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617258/lm5117-lm5117-0-v-output

器件型号: LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD18511KTT

您好、

 

我尝试使用 LM5117 将 28V 转换为 22V。 我的 UVLO 为 1.45V、示波器上的 Lo 似乎为 8.4V、但 HO 为 0。 我的反馈电压为 0 伏。 请告诉我您的想法...

请参阅我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neda  

    请检查 V (SW-GND) 以及 V (HB-SW)。  当 V (LO-GND) 为 8.4V 时、V (SW-GND) 应接地。 当 V (SW-GND) 接地时、C73 电容器充电。 当 C73 的电荷足够大时、HO 开始脉动。  

    C72 值似乎太小。 请分享填写好的 Excel 计算器文件 (https://www.ti.com/lit/zip/snvu043) 以供我审阅。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm5117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_hv_5F00_calculator-V1.5_2D00_Neda.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    thr PDF 文件 是由 webench 软件生成的。 不过、我 对 MOSFET 使用了 CSD18511KTT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neda

    建议的 CCOMP 为~ 17nF、但您的选择为 0.56nF  

    请同时分享波形。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 C_comp 18nF。 R40&R23:55K、R34:2K、R37:161K、R21:3.87K、R38:40K、 C74:500PF。  V_cc 为 5.81V。  UVLO 为 4.22 伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neda  

    请告诉我哪个波形。 您说 LO 为 8.4V、HO 为 0V。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像我解释的、我们对元件进行了一些修改。 以下是我的修改: Ruv2:55k、Ruv1:3.87k、C_HF=330pf、 R_comp:40k、R_RAMP:160k、c_ramp:820pf、 r_fb2:55k。

    这些值为我提供了我发送给您的图表、并且我进行了更改  c_comp:18nf 就像您昨天建议的、我会得到相同的结果。 VCC:5.85V 、反馈为 0 V 和 ULVO:2.68V 。 您能否向我发送一个 Excel 工作表、其中包含所有可能有效的值? 还是其他想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在顶部的左上角注明了哪个引脚会生成每个图表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neda  

    当 VIN 为 28V 时、VCC 应~7.6V。 请测量引脚 20 与引脚 14 之间的电压。 请确保测量引脚电压。  

    另外、请分享您的布局以供我审核。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 其中一个过孔没有明确连接。 感谢你的帮助。

    谢谢、

    NEDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL