器件型号: TLV774
您好:
在使用 TLV77433 的电路设计中、由于系统限制、0.9V 的电压在上电后 VIN 为 0V 时的大约 900ms 期间从外部源渗入 VOUT。 此时的反向电流值限制为小于 0.4mA。 根据数据表、为避免损坏器件、反向电流应在短时间内限制在额定电流的 5%以下。 我相信 0.4mA 符合这一条件、但 900ms 是否在短期内? 我正在考虑一种电源每天启动几次的应用。
此致、
Yas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TLV774
您好:
在使用 TLV77433 的电路设计中、由于系统限制、0.9V 的电压在上电后 VIN 为 0V 时的大约 900ms 期间从外部源渗入 VOUT。 此时的反向电流值限制为小于 0.4mA。 根据数据表、为避免损坏器件、反向电流应在短时间内限制在额定电流的 5%以下。 我相信 0.4mA 符合这一条件、但 900ms 是否在短期内? 我正在考虑一种电源每天启动几次的应用。
此致、
Yas
你好 Yasuaki
遗憾的是、此问题并非该器件明确地表征的问题。 如前所述、所述的反向电流量低于数据表中指定的 5%、因此从热性能的角度来看应该是可以的。 不过、这不能保证、因为同样、这并非针对该器件明确定义和表征的内容。 如果器件导致故障、那么我唯一可以建议的是实施反向电流保护、例如 与 输入端串联的肖特基二极管或从输出端到输入端的肖特基二极管、以完全防止这一问题。
此致、
亚丁