This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV774:反向电流限制

Guru**** 2768985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617424/tlv774-reverse-current-limit

器件型号: TLV774

您好:

 

在使用 TLV77433 的电路设计中、由于系统限制、0.9V 的电压在上电后 VIN 为 0V 时的大约 900ms 期间从外部源渗入 VOUT。 此时的反向电流值限制为小于 0.4mA。 根据数据表、为避免损坏器件、反向电流应在短时间内限制在额定电流的 5%以下。 我相信 0.4mA 符合这一条件、但 900ms 是否在短期内? 我正在考虑一种电源每天启动几次的应用。

 

此致、

Yas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuaki:

    在这种情况下、器件应该正常。 主要问题是导通 FET 体二极管是否能够处理反向电流功率耗散。 在这种情况下、由于反向电流幅度很小、因此体二极管应该很好、即使在延长的 900ms 持续时间内也是如此。

    此致、

    亚丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADEN:

    感谢您的回答。 我的布板空间有限、难以为额外的 旁路二极管找到空间、因此我很放心、这似乎没有必要。

    不过、数据表并未说明此 LDO 允许的反向电流、但如果高达额定 300mA 的 5%、这是否意味着如果我将其限制为小于 15mA、器件不会出现故障?

    此致、

    Yas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuaki:

    目前、0.4mA 反向电流可能可以在 900ms 内正常工作。 但是、我要谨慎、不要在相同的 900ms 持续时间内将其提高到更接近 15mA。 我无法保证如果增加 15mA 的反向电流不会失败、因为延长 900ms 的持续时间会导致体二极管上出现显著的功率耗散。

    此致、

    亚丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADEN:

    我真正想知道的不是 15mA 是否会有任何问题、而是 0.4mA 是否有足够的裕度。 您在上一个答案中告诉我、体二极管 应该没有问题、但如果没有太多裕度、我认为我需要进一步限制电流。

    此致、

    Yas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yasuaki

    遗憾的是、此问题并非该器件明确地表征的问题。 如前所述、所述的反向电流量低于数据表中指定的 5%、因此从热性能的角度来看应该是可以的。 不过、这不能保证、因为同样、这并非针对该器件明确定义和表征的内容。 如果器件导致故障、那么我唯一可以建议的是实施反向电流保护、例如 与 输入端串联的肖特基二极管或从输出端到输入端的肖特基二极管、以完全防止这一问题。

    此致、

    亚丁