This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:TPS1HB16BQPWPRQ1 的设计审查

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615502/tps1hb16-q1-design-review-of-the-tps1hb16bqpwprq1

器件型号: TPS1HB16-Q1

我有一个采用 TPS1HB16BQPWPRQ1 的设计。 我正在寻找第三方的反馈、看看它上是否有任何明显的错误。  image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    在您的应用中、是否存在电池/输入反向情况? 我在 GND 引脚上看到一个电阻器、但没有接地二极管。 如果没有 GND 二极管、GND 电压可能会上升至接近 VBB、并导致 UVLO 或其他意外问题。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常好的评论和观察。 为本设计提供 12V 直流的方式是通过一个带内嵌式保险丝保护的大型载流安全连接器。  TPS1HB16BQPWPRQ1 的所有外部器件均 可提供 12VDC、以便具有自己的接地端、因此电压仅从   TPS1HB16BQPWPRQ1 流向外部器件。 本设计 通过带内嵌式保险丝保护的大型载流量安全连接器提供的 12V 直流 电压将得到明确标识和标记、以防止反极性保护。

    如上所述、用于  TPS1HB16BQPWPRQ1 上所有 3.3VDC 控制电平的电路板/原理图接地平面信号 通过以下电路传导至车辆底盘接地/电池接地端。 194270049 是一个接头、针脚 9 连接至车辆底盘/蓄电池接地。 此 SMAJ12AH 二极管和 BLM21PG331SN1D 电力线铁氧体磁珠是否提供您想要实现的接地隔离? 在设计  SMAJ12AH 二极管和 BLM21PG331SN1D 电路时、我打算消除接地平面中的任何噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    感谢您就此采取后续行动。 我们建议基于接地引脚的保护的隔离是二极管、就像您使用的二极管一样、具有并联限流电阻器。 因此、要进行相应的设计、我建议使用一个 4.7k 电阻与铁氧体磁珠串联。

    谢谢、

    Patrick