This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:用于功率优先级排序的理想二极管参考设计

Guru**** 2767925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612463/lm7480-q1-ideal-diode-for-power-prioritization-reference-design

器件型号: LM7480-Q1

是否有任何有关使用理想二极管控制器进行电源多路复用/电源优先级排序的更多文档? 我只找到了应用简报文章、标题为“在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器“。 是否有实施此概念的参考设计或评估板? 或任何其他文档?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们没有任何其他文档。 如果您有任何具体问题、敬请告知。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani、  

    在选择元件 R5、R6、Q5 和 D3 时是否有建议值或一些指导原则、如“在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器“文档的图 4 所示。 以下所述组件的屏幕截图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani、  

    在选择元件 R5、R6、Q5 和 D3 时是否有建议值或一些指导原则、如“在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器“文档的图 4 所示。 以下所述组件的屏幕截图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    R6 将取决于辅助器件的过压设置。

    VOVR= R4/(R3+R4+R6)* VPRIMARY

    Q5 VDS 等级应大于 VAUX (max)+ 18V

    R5 用于限制充电电流 Q4CD 栅极。 可以从 1k Ω 开始

    D3 击穿电压应大于  VAUX (max)+ 18V

    此致、

    Mani。