Other Parts Discussed in Thread: TPS62125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62125
您好:
您是否可以推荐 TPS62125 的输入滤波器原理图来满足有关传导发射的 B 类要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dmitry:
您可以将普通 π 型滤波器与 0.5uH 电感器、1uF 电容器配合使用。
一旦运行 CE 扫描(如果它失败)、您就必须不断增加电感并观察它的行为。
您可以参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
此致、
Haseen。