This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:B 类认证

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617955/tps62125-class-b-certification

器件型号: TPS62125

您好:

您是否可以推荐 TPS62125 的输入滤波器原理图来满足有关传导发射的 B 类要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    您可以将普通 π 型滤波器与 0.5uH 电感器、1uF 电容器配合使用。

    一旦运行 CE 扫描(如果它失败)、您就必须不断增加电感并观察它的行为。

    您可以参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。