This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:超出峰值灌电流限值

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617320/ucc21530-q1-peak-sink-source-current-limit-exceeded

器件型号: UCC21530-Q1

对于栅极驱动器 UCC21530-Q1、峰值拉电流为 4A、灌电流为 6A。 我有以下两个问题。

1) 如果由于外部栅极电阻器和内部栅极电阻器值而超过这些电流限值、那么对栅极驱动器可能有什么影响? 它会损坏日期驱动程序吗?

如果参考数据表第 25、26 页上给出的计算、则会出现此情况。

2) 如果驱动器输出持续短接、即 OUTA 至 VSSA 和 OUTB 至 VSSB、而超过灌电流/拉电流限制、那么会发生什么情况? 会损坏栅极驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    1、峰值电流限值不能限制可超过的额定值并造成损坏,它们是设备能够提供的峰值电流的规格。  我们有一个常见问题解答,其中详细介绍了如何调整外部栅极电阻器和内部电阻以限制峰值电流【常见问题解答】UCC27614:栅极驱动器峰值电流注意事项 。 您参考的计算将估算将提供的峰值电流、而不是不应超过的电流大小。  

    2.是的,这将导致损坏的驱动器。 这不是由于超过峰值电流规格而导致的、而是会损坏驱动器的内部电路。  

    此致、

    Amy