Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC21530-Q1
对于栅极驱动器 UCC21530-Q1、峰值拉电流为 4A、灌电流为 6A。 我有以下两个问题。
1) 如果由于外部栅极电阻器和内部栅极电阻器值而超过这些电流限值、那么对栅极驱动器可能有什么影响? 它会损坏日期驱动程序吗?
如果参考数据表第 25、26 页上给出的计算、则会出现此情况。
2) 如果驱动器输出持续短接、即 OUTA 至 VSSA 和 OUTB 至 VSSB、而超过灌电流/拉电流限制、那么会发生什么情况? 会损坏栅极驱动器吗?