请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS659037
在查看 TPS6590379 — 第 15 页的数据表时、如果 LDOUSB2 具有 3.3V 的相同输出电压 、所需的最小输入电 压为 4.3V(尤其是达到 900mV 的压降电压)、而对于 LDOUSB1 、所需的最小输入电压为 3.6V、压降电压为 200mV。 这一 LDOUSB2 要求是在较低输入电压下运行 PMIC 的阻断因素。 此外、LDOUSB 上的负载电流仅限制为 100mA。 您能对此进行澄清吗?